This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:输出过流和过压保护

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133705/ina301-output-overcurrent-and-overvoltage-protection

器件型号:INA301

您好!

我想知道  是否可以(或实际)以或方式组合 OCP 和 OVP 电路输出(模拟)、以便触发初级侧 PWM 控制器与光耦合器的软停止功能? 因此、请避免使用另一个光耦合器。  

谢谢、

最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、您好!

    INA301只有一个开漏、ALERT 输出、在过流情况下低电平有效。 应该能够将这个警报输出直接连接至其它开漏输出。 如果使用或二极管、那么我将确保当 ALERT 引脚变为低电平时二极管会正向偏置、以便电流可以进入 ALERT 引脚。

    如果您有其他问题、请发帖。

    此致、

    Peter