This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:电容负载 I2C 线路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133542/ina228-cap-load-i2c-lines

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: INA226

您好!

在我们的项目中、我们使用的是 INA228 TI 第13部分 NO。  

我们需要计算 I2C 线路的容性负载。  

SDA 和 SCL 引脚的最大电容负载是多少?

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件未 I²C 或保证这一点、但总的来说、Δ I I/O 的典型值小于10pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、  

    这些引脚的典型电容为3pF。  

    请注意、虽然我们没有适用于 INA228 的 IBIS 模型、但您可以使用 INA226中的模型、这与 www.ti.com/.../sbom458非常相似。