This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224BDWVR

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054155/iso224-iso224bdwvr

器件型号:ISO224

您好!

我想知道隔离式放大器  ISO224BDWVR 是否支持直流信号?  

谢谢、

DevID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DevID、

    是的、ISO224支持直流信号、最高可达下面复制的交流带宽限制。  我们很好奇、您是否在数据表中看到了一些让您有其他想法的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    数据表根本不讨论直流电压。  

    这是否意味着、在隔离器输入侧提供恒定直流电压的情况下、隔离器输出侧的电压应保持恒定?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来、并且理解您的需求。  是的、传输功能适用于从直流到产品小信号带宽的信号。  所有数据表直流规格(偏移、增益误差等)  使用直流测试信号进行测量。