This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:输出误差随输入共模电压的增加而增加

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053847/ina225-output-error-increases-with-input-common-voltage-increases

器件型号:INA225
主题中讨论的其他器件: INA190

大家好、

我们将电流感应下的 INA225用于电池组终端设备。 我们发现了一个问题、您能否帮助检查原因并为我们提供此问题的解决方案?

原理图如下:

输入电压的共模电压范围约为20V。  我们在下面进行了一些测试:

当我们将 REF 连接到 GND 时:我们测试相同的电流值

当共模电压达到12v 时、输出电压为0.0128v;

当共模电压达到24V 时、输出电压为0.0212v;

当共模电压达到12v 时、输出电压为0.0290v;

输出电压从0.0128变为0.029、这将导致较大的输出误差;

将 REF 连接到输出时:我们测试相同的电流值、将 REF 连接到1.6508v

当共模电压达到12v 时、输出电压为1.6526v;

当共模电压达到35V 时、输出电压为1.6567v;

输出电压从1.6526v 更改为1.6567v、这将导致较大的输出误差;

我是否可以知道共模电压是否会影响输出结果? 在这种情况下、我是否知道根本原因?您能给我一些指导吗?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    看起来、共模电压会导致观察到的变化。 根据数据表、最坏情况下的 CMRR 为95dB、对应于大约18uV/V 所关注的 INA225单元的 CMRR 约为13uV/V、仍处于数据表限制范围内。

    如果共模电压的这种宽摆幅是应用的正常工作条件、并且随后的输出变化是不可接受的、则可能需要切换到具有更好 CMRR 规格的器件。 幸运的是、这里有很多链接 。 如果 您决定其中一个参数、请评估其他参数是否可接受。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    在相同情况下、您是否有任何有关 INA190的测试数据?  

    客户和我会为此应用 EVM、但仍需要时间进行检查。

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    尽管我没有方便的测试数据,但数据表中保证了参数:

    对于20V 的输入共模电压增量、您应该看到输出端的变化大约为0.25mV。 毫无疑问,您会看到这两款设备之间的巨大差异。

    此致、Guang