This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:查找一些缺失的信息

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052678/opa187-looking-for-some-missing-information

器件型号:OPA187

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 OPA187IDBV 的以下信息:

  • 需要大信号电压增益的值
  • 需要闭环输出阻抗的值
  • 需要每个放大器的电源电流值
  • 需要相补角值

您能帮助我们提供这些详细信息吗? 谢谢你。



谢谢你。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    请参阅下面的答复。 请查看捕获的图像。  

    • 需要大信号电压增益的值
    • 需要每个放大器的电源电流值

    • 需要闭环输出阻抗的值: 闭环输出阻抗约为 -28dB 或40mΩ@^ 1kHz (10 μ s (-28/20))。     e2e.ti.com/.../5238.OPA350-output-impedance-01152021.TSC
    • 需要相位裕度值: 假设 OPA187采用缓冲器配置: 仿真中带宽约为76度、频率约为597kHz。 发布的数据表的典型值为550kHz。
    •  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您提供的详细信息。

    他们还要求提供以下资料:

    • 输出电压高
    • 输出电压低

    您能进一步帮助我们吗? 谢谢你。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    随函附上您请求的信息。  

    输出电压高低取决于负载电流、请参阅捕获的图。 OPA187被视为 RRO、但不被视为 RRI 输入。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、可以通过 E2E 重新打开该主题或创建新主题。  

    最棒的

    Raymond