This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:IN+和 IN- IN 分流电压上的泄漏输入电流、连续

Guru**** 2794855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, INA226, INA228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053876/ina226-leakage-input-current-on-in-and-in--in-shunt-voltage-continuous

器件型号:INA226
Thread 中讨论的其他部件:INA228SysConfig

各位专家:

你好。

客户端 正在尝试使用 INA226-Q1测量器件的断电流耗、方法是读取分流电压寄存器并在外部进行计算。 这些电流的值预计约为50 ~ 100nA、但可获得约130±60nA 的值。

对于此测量、根据它们、它们使用249Ω Ω 高侧分流电阻器(VDD = 3.6V)和配置寄存器(00h)的以下设置:

在 INA226-Q1数据表中、报告了断电时的 IN+和 IN-输入泄漏电流、他们希望知道这些值在分流电压、连续模式下是否相同。

感谢 您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    INA226实际上并不适合您的特定用例。  其主要原因是 INA226的输入偏置电流(IB)的典型值为10µA μ A、远高于您尝试测量的100nA。 如果您希望在这种低电流条件下进行精确测量、则需要使用 INA228。 该器件与 INA226引脚对引脚兼容、但仅用作0.1nA 的典型 Ib (更适合您的设置)。 虽然这些器件是引脚对引脚兼容的、但它们确实需要不同的固件、因为 INA228具有更多的特性、从而产生不同的寄存器映射(也是20位器件)。 您可能有兴趣使用 SysConfig 工具(https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA228)、该工具可帮助生成您需要与 INA228进行通信以进行所需配置设置的代码。