Thread 中讨论的其他部件:、 INA228、 SysConfig
各位专家:
你好。
客户端 正在尝试使用 INA226-Q1测量器件的断电流耗、方法是读取分流电压寄存器并在外部进行计算。 这些电流的值预计约为50 ~ 100nA、但可获得约130±60nA 的值。
对于此测量、根据它们、它们使用249Ω Ω 高侧分流电阻器(VDD = 3.6V)和配置寄存器(00h)的以下设置:
在 INA226-Q1数据表中、报告了断电时的 IN+和 IN-输入泄漏电流、他们希望知道这些值在分流电压、连续模式下是否相同。
感谢 您的支持。
此致、
阿尔基·A.