This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:引脚电流

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053722/lm2904-q1-pin-current

器件型号:LM2904-Q1

各位专家、您好!

 LM2904AVQDRQ1的 IN+和 IN-引脚的电流容量是多少? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    数据表不允许任何电流、因为输入范围作为绝对最大范围限制为-0.3V 至26V。 在此范围内、没有电流流动。

    客户有风险、认为高达-10mA 的电流不会损坏。 但是、高达-1mA 的电流会更好。 在此负输入电流时间内、运算放大器可能会发生相位反转。 V+没有输入二极管、因此输入电压应小于26V