This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904BQDRQ1

Guru**** 2766485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053705/lm2904-lm2904bqdrq1

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC27511

尊敬的 TI 团队:

DE 正在研发适用于两轮车应用的750W 充电器、我们使用的是德州仪器(TI)的少数有源器件、例如 UCC27714DR、UCC27511、UCC28180、ISO7220ADRG4、INA180A4IDBVT、 UCC24624DR 和 LM2904BQDRQ1等。我们已经准备好了原理图、 并要求您在进入硬件部分之前验证所附的原理图。

请为我们提供支持。

注意(750W 充电器流): 单相交流电源>>桥式整流器>> PFC >> LLC 转换器>>电池。

原理图中的标签信息:--

1. VIN_RECt+:桥式整流器的正整流输出端子。

VIN_RECT-  : 桥式整流器的负整流输出端子。

3.+VH_bus  :   从 PFC 输出或输入到 LLC 谐振转换器的正输出端子。

4. BAT+       :  LLC 转换器或充电器的正输出端子。

5.电池-        :  LLC 转换器或充电器的负输出端子。

PWM_HIGH 和 PWM_LOW            :LLC 转换器中初级 H 桥侧的 PWM 信号,这些信号来自微控制器。

7、 SR_PWM_A 和 SR_PWM_B           : LLC 转换器中次级同步整流器的 PWM 信号,这些信号来自微控制器。

8. PWM_EN、SR_PWM_EN 和 PFC_EN  :来自微控制器的 PWM 使能信号,即 LLC 的 H 桥、LLC 的同步整流器和 PFC 控制器的 PWM 使能信号。

9. CS_LLC 和 CS_VOUT                :LLC 转换器的初级和次级电流感应电压。

VIN_AC                          :交流 rms 输入电压  

11. VINAC_SENSE、V_BUS_SENSE 和 V_OUT_SENSE: 信号调节后的交流输入电压、PFC 和 LLC 输出电压的输出电压感应,这些信号调节将进入微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khageswara、

    LM290B 电路的电压;

    电压感测将检测是否存在输入信号、而不是其值。 我假设这是目标。

    对于 VIN_VAC 输入、输入的正极部分将按预期工作。 不应检测到负输入振差、因为 BAT54S 二极管应将负电压保持在足够低的水平、以防止相位反转。 在室温下、同相输入将在-0.58V 附近进行反相(反相)。  

    NTC "18 AWG"电路作为具有大量迟滞的比较器进行接线。 应该是线性放大器吗? 如果是、则交换输入。