This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:不同增益下的输出基线不同

Guru**** 2801915 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052502/vca824-output-baseline-is-different-under-different-gains

器件型号:VCA824

大家好、

当客户使用 VCA824时、他们发现不同增益下的输出基线不同。 例如、0dB 和26dB 增益之间的输出基线差大于100mV、即使输入和输出电路断开连接、也是相同的。 不同的 VCA824芯片的性能不同(高增益基线和低增益基线不同)。 他们在数据表第23页的图67中看到了输出和输入失调电压归零电路。 我想麻烦你确认它。 是否需要归零电路来确保基线一致? 是否有办法确保基线一致。

在下图中、VGA 增益相同(-50R/+100R)、但输出基线不同(蓝色/橙色/粉色非常不同、接近>100mV)。

对此有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Amelie、

    您可能会看到直流误差项的影响、这些误差项会因器件而异。 是否尝试了规格范围内的直流误差分析。 TINA 模型中只有一个针对直流误差的占位符编号、但有一个范围。  查看电路-一些注释、  

    1. RF 和 Rg 相对较高-这会增加噪声和一些直流误差项

    2. GND 引脚-通常我建议在接地端放置一个20欧姆的电阻、以使观察该节点的发射器跟随器发出电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是浏览一下数据表、是的、这里是输出放大器 V+输入端的20欧姆-如果我没有这样做、我将它作为该器件(CLC520)的原始版本在1.2GHz 时振荡回来。 VCA824可能不是必需的、但是良好的做法  

    有一次、我以为我在这些数据表中添加了一个直流校正伺服环路示例。 交流耦合时、您可以在 GND 引脚中添加校正信号、将直流输出伺服至所需的任何值-基本上可以校正所有部件到部件和过增益直流误差。 它标记为 GND、但实际上是 CFA 输出放大器的 V+节点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、只是为了确认、您可以使用图67中的电路、尽管必须针对每个单独的器件对其进行调整。

    正如 Michael 所说的、由于您使用的是交流耦合、因此在没有特定调优的情况下还有另一种可能工作。 您可以使用放大器将 VCA824 Vout 与基准集成、并驱动第二个内部放大器级的同相引脚。 这将确保输出平均值一致。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、Amelie、今天早上我有一些时间来逐步介绍这个、TINA 文件是这里最后一个文件、输入 C 被短接

    e2e.ti.com/.../VCA824-with-servo-loop-testing.docx

    e2e.ti.com/.../VCA824-with-DC-output-servo-amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我将 VG 减小到0V、请注意输出直流没有随其中的伺服环路放大器而变化、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、现在(无需添加伺服放大器)您应该减小射频和 Rg、并在电路板上看到更好的带宽、并且只识别直流将发生变化-当然、您也可以输出要移除的交流耦合。