This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053465/design-help

主题中讨论的其他器件:OPA810

您好!

你好。 我有一位客户正在使用运算放大器。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我购买了提到的 IC。 我的行为有问题。

基本上、我尝试将运算放大器用作跟随器。 因此、输入信号连接到同相输入。 运算放大器的输出连接到反相输入。 电源轨的范围为-5V 至+5V。

输入信号是由函数发生器生成的100kHz 正弦信号。

考虑到我观察到的这个设置、输出信号从+2.4V 左右开始失真。 它似乎只影响输出信号的正半波。

近况如何? 因为如果我不将运算放大器用作跟随器、而是将其用作反相放大器、问题就会消失。

这是原理图。 我将 IC 放在分线板上。

 

我从示波器上附加了一些图片。 紫色迹线是输入信号、蓝色迹线是输出信号。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、  

    用户说"我购买了提到的 IC。  "  

    什么是 IC?  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    一切都归结为运算放大器的电气特性、因此如果不知道其器件型号、我们就无法进行评估。  

    一旦你有了这个机会,我们就应该能够提供有意义的援助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas、Leonard、

    你好。 很抱歉、我忘记了包含 pat 编号 、它是 OPA2141AIDGKT。 非常感谢您的支持。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、 该器件需要输入引脚上正电源的3.5V 裕度、因此、一旦您在1.5V 以上摆动、它将开始削波-如果您需要 RRINPUT JFET、可能是 OPA810?