This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:补偿增益漂移

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA141, INA818, INA828, INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052681/ina826-compensating-for-gain-drift

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:INA141INA818INA828INA823

当增益不为1时、是否有任何技巧可以补偿仪表放大器中的大增益漂移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发帖。 这实际上并没有一个补偿方案。 我可以提供的最佳建议是使用最低温度系数 Rg (假设 G > 1V/V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何建议电路能够提供与 INA141相似但增益为70的性能(例如)? 我正在连接到称重传感器。 我需要低噪声、低失调漂移、低增益漂移和输入保护。 总体带宽需要大约为10kHz。 我正在驱动 ADC。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    增益误差由电路的内部电阻器+ Rg 决定。 INA141确实具有很低的增益误差。 您是否测试过此 IC? 您能提供反馈吗? 另一种选择是更现代的仪表放大器、如 INA818。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未测试 INA141。 遗憾的是、它具有10或100的固定增益。 10太低、100太高。 对于1以外的增益、INA818具有高增益漂移。

    我确信、在增益不是10或100的情况下、我不是唯一需要低温漂的人。 我相信拥有更多放大器经验的人已经解决了这个问题。 我希望您有一些内部设计人员、他们可以为我们提供一些参考资料、其中显示了可实现最佳性能的电路示例。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

     INA141的增益误差和漂移由内部 SiCr 电阻器的比率设置。 这些器件 在生产中经过激光修整、没有额外的电路可以减少此误差。 当然、您可以在软件中测量和校正室温偏移。  然而、温度漂移校准很困难且成本高昂、会限制总体系统性能。  

    由于传统 仪表放大器的拓扑结构、输入级(例如输入失调电压)产生的误差在增益较高时更为明显。  请注意、对于增益大于1的增益、增益误差和增益漂移误差要显著得多、因为内部反馈电阻器的电阻器漂移与外部增益电阻器一起产生。  

    我们有许多具有可调节增益的高精度仪表放大器 INA823/INA818/INA828等等。 您还可以浏览我们的产品系列、并按您的主要关注点对选择进行排序。 此链接向您展示了我们根据最低输入失调电压分类的产品系列: https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#sort=p768max;asc