This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:PGA308 EVM 读取 Vin 和读取 Vout 未显示正确的值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053471/pga308evm-pga308-evm-read-vin-and-read-vout-are-not-displaying-correct-values

器件型号:PGA308EVM

大家好、我目前正在使用 PGA308EVM、并尝试测试多个增益值、但遇到了一个软件和 USB DAQ 无法正确读取设置的 Vin 值的问题。 例如、我将自动 Vin Vdif 设置为10m、将 Vcm 设置为2.5。 当我单击 Read Vin 时、它显示-61.59m、当 Auto Vin 发生更改时不会改变。 USB DAQ 上的 ADC 是否存在故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanisius:

    我需要在 实验室中扣留 PGA308EVM、并尝试重现此问题。  

    我希望我在美国时间星期一结束前的一个工作日内能回来。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。 我将 JMP9和 JMP 10连接到 ADS-和 ADS+。 还将 JMP6连接到 ADS1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanisus、

    感谢您告知我们。

    此致、

    Luis