This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7301:可以#39;t 在默认库中查找器件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7301, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052714/lm7301-can-t-find-part-in-default-libraries

器件型号:LM7301
主题中讨论的其他器件: OPA197

大家好、我正在尝试将 LM7301从默认库路径("C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir")添加到 TI 原理图页面中、尽管该器件可从器件放置菜单中获取、但在我将其添加到原理图中时、我会收到以下消息:"WARNING (ORU1-2445):1 (ICCAP 3.20、1):实例 HIC1 (IC1)。   未在配置的库中找到。" 电路将不会进行仿真。 我可以在 LM7301的 pspTILibDir 目录中看到以下文件:LM3301.LIB、 LM3301.LIBsig、 LM3301.OLB、 LM3301.OLBCK。 此库路径中的其他器件正常(例如 OPA197)。 如何让 PSpice for TI 识别此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Donald、

    您的.lib 文件是否包含在仿真设置中? 您是否还在使用集成库中的 LM7301? 我刚刚仿真了一个电路、没有问题。  

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为部件来自集成库(路径显示 "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir")。 我尝试将 LM3301.LIB 显式添加到仿真库路径中、但仍然找不到它。 不确定是什么问题、因为其他部件在同一位置工作。 我可能需要重新安装(或使用其他仿真器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Donald、  

    您如何访问 PSpice for TI 中的"集成库"?
    我通常会进入 Place > PSpice Component > Search...  

    Jerry 目前是 OOO、但从他的陈述中、他说、当他这样访问部件时、不会涉及任何问题。  
    如果您是第三方导入、则需要在仿真设置中配置库文件。  

    本视频应有助于: https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州