This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV821:使用 LPV821DBVR 进行设计

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV821, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052802/lpv821-designing-with-lpv821dbvr

器件型号:LPV821
主题中讨论的其他器件: OPA320

大家好、
我们正在设计 款产品中使用 LPV821DBVR 的跨阻放大器。
检测房间内的环境照明也是如此
运算放大器将由3.3V 电源供电。
我们期望的输出在0.1V 至3.1V 的范围内。
所选光电二极管为 TEFD4300、光电流为17uA、二极管电容约为3.3pF。

随附电路、如有任何问题、请予以更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    我通常不建议将零漂移(斩波)放大器用于 TIA 应用。 斩波放大器中的开关效应往往会在运算放大器的输出端引入噪声、尤其是在 TIA 应用中使用较大的反馈电阻时。 LPV821的带宽仅为8kHz、斩波频率非常接近应用的工作频率。  

    我建议根据应用使用 OPA320。 我将-3dB 极点从 169kΩ μ 169kΩ||1.8pF (523kHz)降低至 μ V||1.8nf 或大约523Hz。  我不知道光检测器所需的 BW、您可能会根据您的应用要求进行更改。  

    封装中包含上述仿真和 TIA 应用手册。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1636723240315

    e2e.ti.com/.../3463.OPA320-TIA-11122021.TSC

    最棒的

    Raymond