This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052501/ina226-ina226

器件型号:INA226

大家好、

我们 在设计中使用了 INA226AIDGST 来测量电流。 我们使用了50m Ω 分流电阻器。

下面是设计的快照:

请您查看设计的此部分、并告知我们您的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更好地帮助您解决问题、您希望输入引脚上具有什么共模电压? 除了要测量的电流之外、您还需要测量什么电流? 您期望看到的最大和最小电流是多少?  

    您还需要上拉 SCL 和 SDA 线路。  

    在 SCL 线路上放置一个串联电阻器是否有具体的原因?

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Castrense:

    以下是对这些问题的答复:

    1) 1)共模电压为5V

    2)预期电流为2A

    3) 3)最小电流为5mA、最大电流为2A

    4) 4)在另一页上、I2C SDA 和 SCL 线路上已经提供了上拉电阻在 SDA 线路上为1K 欧姆、在 SCL 线路上为10K 欧姆。

    5) 5)添加了串联电阻器以在 SCL 线路上提供保护。

    请告诉我是否需要更多的输入。

    此致、

    Anitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rshunt 的选择存在问题、如果您想测量2A、则需要另一个 Rshunt。 Vshunt 为 Vshunt=IRshun=2*.05=0.1V 或100mV ina226上最大 Vshunt 的规格为81.92mV。 其他一切看起来都很好。

    如果您有任何问题、请回复

    此致、

    Castrense