This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171-Q1:是否会因意外上电序列而损坏组件?

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052791/opa2171-q1-wil-it-damage-component-with-unexpected-power-up-sequence

器件型号:OPA2171-Q1

您好!

我的客户正在将 OPA2171-Q1用于 OBC 上的感应应用、但有一些意外的上电序列。 因此、他们希望知道组件是否会损坏。

V+(12V)晚于(大约最大几百毫秒) V-(-5V)和+IN (大约5V)  已经建立。

此致

Joey   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    在正电源之前接通的负电源本身并不太重要、而是在正电源轨之前接通的输入更令人担忧。  

    我们有一个文档讨论了这一点、称为 具有特殊输入保护的运算放大器。 问题在于、ESD 结构将创建一条从输入到电源引脚的路径、在本例中为正电源。

    从长远看、这是否会对器件造成永久损坏、我肯定无法回答、但可以回答。 如果可能、我会建议客户找到一种方法、确保在输入电压工作之前电源开启。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的反馈。

    请使用此电源序列检查客户电路、然后再次进行反馈。

    OPA2171-Q1用于 ISO AMP (AMC1311B-Q1)与 MCU 的 ADC 之间的差分到单端信号。

    此致

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    我在上一个职位上仍然提到的关切问题在这里仍然适用。 在输入端看到应用信号后、如果12P_CHSS 电源的状态为悬空或接地、则存在风险。

    此致、

    Robert Clifton