This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:无法识别 USB

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053393/pga308evm-usb-is-not-recognized

器件型号:PGA308EVM
主题中讨论的其他器件:PGA308

您好!

我向您购买了 PGA308评估板、它无法识别我的笔记本电脑上的 USB。

我已经检查了 JUMP4和 JUMP5 (在“地址选择”部分),一切似乎都正常。 我观察到 VID 正常(0x0451)、但 PID 不同、无法更改 PID。

数字是"2136"、我无法更改它。

在网上搜索后、我尝试了很多东西、感觉电路板有缺陷。 供参考、遵循以下帖子:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752778/pga308-pga308-evm-in-windows-7-or-windows-10

继续发帖、谢谢、

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 "地址选择"部分中提到您已验证 JUMP4和 JUMP5设置为"L"。   您能否在 USB DAQ 板上确认 JUMP10处于 WP ON 位置、JUMP3处于 EE ON 位置、如下所示?   请参阅下图、并检查所有跳线是否设置为默认位置:

    2) 2) 以管理员权限运行安装程序可执行文件非常重要。  您可以尝试卸载软件并以管理员身份重新安装。  

    要卸载软件、请导航至 控制面板-> 卸载或更改程序 、然后右键单击 PGA309EVM-USB 、然后单击卸载。  要使用管理员权限重新安装软件、  请从 http://www.ti.com/lit/zip/sbc256下载 PGA308EVM-USB 软件 、并将文件保存在 PC 上。  解压缩 sboc256文件夹、然后导航到  setup.exe  文件。  右键单击 setup.exe 并选择 以管理员身份运行。  按照提示完成安装。

    执行上述步骤后、请告诉我问题是否仍然存在。  

    谢谢、

    Luis

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    实际上、DAQ 和 PGA308EVM 上的几根跳线都反向(如交付的那样)。 我现在可以连接了。
    感谢您的快速帮助。

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    好消息、感谢您的告知、

    此致、

    Luis