This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA835:输入偏置电流

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA835, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI, OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053078/opa835-input-bias-current

器件型号:OPA835
主题中讨论的其他器件: PSpice for TITINA-TIOPA836

当我在 TI-PSpice 中使用 OPA835对测试放大器建模时、仿真输入偏置电流过高、约为10ua。 如果我在 TinaTi 中对同一电路建模、则电流处于100na 范围内、这在正常范围内。 我需要做什么才能使 TI_PSpice 提供正确的输出。 我认为问题在 SPICE 文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valerian、您好、他们对我来说看起来像是两个不同的网表。 但 PSPICE-FOR-TI 模型的偏置电流对我来说不是10uA? 它看起来仍然合理。 如果您确实需要、您可以从 TINA-TI 模型下载网表并将其作为第三方模型导入到 PSPICE-FOR-TI 中、但这里可能还有一个更大的问题。

     e2e.ti.com/.../opa835_2D00_2021_2D00_11_2D00_11T21_2D00_17.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路也符合我的预期。 下面的一个不是、但是对于 OPA836、它的行为符合预期。 我想使用 OPA835、因为它具有低 IQ 漏极。 OPA835 Ibias 似乎也无法在增益为10的同相放大器上正确建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valerian、您好、我已经验证了您的发现。 当1/2 Vs ≠0V 时、偏置电流看起来会变得更高。  如果将 V1更改为1.8V、将接地更改为-1.8V、则偏置电流会恢复正常。 当我们将所有模型从 TINA-TI 移动到 PSPICE-FOR-TI 时、有一些模型根本不适用于单电源、不平衡在零左右。 这个看起来正常、但偏置电流会受到影响。 我将看到有关修正它的信息、但与此同时、您是否能够仅模拟 Vcc=1.8V 和 Ve=-1.8V 的放大器?