This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181失败-为什么?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, LM358, TINA-TI, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050999/ina181-ina181-failing---why

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: LM358TINA-TIINA381

我有几个 INA181器件在我身上裸片、其中输出达到 VS (3.3V)。  我正在感应12V 线路中的电流、有时我有一个刚刚去世的 INA181。  如果我的感应电阻器处有12V 电压但尚未应用 Vs、是否会失败?  或者、在我的感应电阻器的12V 之前关闭了 Vs 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    欢迎来到 TI 论坛!

    不应在 INA181上引起电源定序问题(我们在 DS 的第10节中说明"INAx181还可在 IN+和 IN–输入引脚上承受高达26V 的全差分输入信号范围、 无论器件是否在 VS 引脚上加电")。 当您说单元"裸片"时、它们只是锁存(即、下电上电会将其重置为工作顺序)、还是需要在事件发生时进行更换?

    是否可以在此处查看原理图? 此外、 您能否描述在感测线路上测量的信号的性质?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!  下面您将看到一个原理图。  SENSE 引脚与进入电路的12V 电源上的电阻器的任一侧相连。  它设置为测量120安培左右、当电流低于8安培时、我们遇到问题(尚未提高)。  我认为一个问题是您的运算放大器具有12V 的电源、因此反馈很可能会在 INA181的引脚1上过压。  我们将运算放大器上的12V 降至5V、但又发生了一次故障。  故障会导致引脚1上的电压变为 VS。 引脚6到引脚2上的 I ohm 非常低欧姆、但有趣的是、当我施加电压时、引脚6上的电压为3.3V (未短接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、  

    这里还有几个问题:CBC-节点如何引用 PGND? 是否可以看到原理图的分流侧? 您馈送到"EN"的值是多少、即 Vs 此处为5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。  我已将这部分原理图附在下面。  它是12V 直流至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    再看一下、它最终单击了这里有积极的反馈。 您是否尝试将 LM358设置为具有迟滞功能的比较器? 我想您在初次评估时已经开始了。 在这种情况下、基准通常馈送到 IN+端子、然后驱动信号发送到 IN-:

    我相信、您的终端可能会翻转进入 LM358、而它们翻转时、当您将驱动信号置于 IN+上时、您会进入正反馈环路、导致系统锁定。 您也可能只会被触发至电源轨、因为反相会在所有时间点触发比较器。 请告诉我、这是您尝试使用 LM358进行的操作以及您的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确、我尝试将其用作具有迟滞功能的比较器。  该器件的成本比我们使用的比较器低;) 因此、是的、我认为接近12V 的反馈会损坏 INA181输出。  但是、即使在我将12V 更改为5V 之后、我也再次出现了一个故障。  可能是 Fluke、还是可能还有其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我对这条陈述有点困惑、所以我只想验证:当您说"已将12V 更改为5V"时、您说的是已将 LM358的 V+引脚从12V 更改为5V、还是有所不同?

    如上所述、我实际上会切换 INA181的端子插入点和基准、使基准进入正节点、INA181的输出进入负端子、如上图所示。 这应确保输入正确定向到比较器、并且不会出现不稳定情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolus 的快速响应!

    是的、我将 V+更改为运算放大器、从12V 更改为5V、以便12V 反馈不会对 INA181进行过压。  当基准连接到(-)引脚时、它可确保运算放大器的输出在电源启动时也为负。  这会使晶体管保持关断状态。  我们希望晶体管在电流感应电流足够高时导通、从而使 INA181的输出足够高(高于基准电压) 运算放大器的(+)引脚上的电压导致输出变为高电平、从而开启晶体管并在(+)输入端提供迟滞。

    这有道理吗?  您是否看到不稳定的机会?  如果存在不稳定性、您能看到这会损坏 INA181吗?

    谢谢、

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、  

    我对此设置进行了一些快速调节、当 LM358在12V 电压下运行时、它看起来确实会发生一些奇妙的情况:  

    它在 sim 中未显示8A 电流、但注意到较低电压下的不稳定。 当器件由类似的电源电压供电时、这似乎会自我矫正:  

    如果将12V 电压转换到 INA181的输出引脚、器件肯定会损坏。 从数据表的绝对最大值表中可以看出、器件的输出引脚只能承受将电压升高到高于器件电源电压约300mV 的情况:

    e2e.ti.com/.../INA181-LM358-Comparator-with-Hysteresis.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolus、

    那么、如果两个电源都由5V 电源供电、您是否会看到任何可能出现的问题?  基准也可能应使用相同的功率运行。  现在它脱离12V 输入。  您是否看到由于5V 之前或之后的12V 电压而可能出现的任何潜在问题(它们可能应用于实验中的不同序列)。  此外 、未安装100k Ω 电阻器。  您是否看到这方面的潜在问题?

    接下来、您是否会建议使用实际比较器而不是运算放大器?  是否有您可能会建议的使此电路更稳健的建议?

    BTW、您是否正在使用 TINA?

    谢谢、

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我认为两个器 件的5V 电源应该可以缓解您看到的问题、是的、如果在 INA181之前启动12V 电源轨、这肯定会导致问题。 如果电路可以在5V 电压下运行、我建议使用该电路、但也请注意、LM358不是轨到轨器件、并且根据其数据表仅可高达 V+-~1.5V 的摆幅。  

    关于您的仿真问题、是的、上面的仿真是在 TINA-TI 中执行的。 如果您想查看、我将仿真附在上一篇文章中。

    如果您想转向实际的比较器解决方案、您是否考虑了 INA381? 如果您可以使用内置的50mV 迟滞、这将提供一体化的低成本解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、

    感谢您的宝贵反馈!  您是否发现 INA181或串联中的其他器件有时会因输入端的瞬变或电阻分压器输入而损坏、它们是否相当可靠?  是否建议在每个输入端放置 RCS 以实现某种保护?

    您是否介意对我们在 INA181上的电流感应位置发表评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    只要不超出绝对最大值条件、输入应该正常。  理论 上、可以将电阻器串联放置以提供额外的保护、但我们通常建议不要由于增益误差而在线路上增加电阻、这些电阻会增加到系统中(DS 的9.1.3节对此进行了介绍)。

     电流迹线有点长、但它们是匹配的、因此应该很好。 您可能希望将抽头点向下移动一位、使其仅在内部连接到其中一个电阻器。 为了获得最佳结果、您还应该确保并联电阻器上的电流轨迹尽可能的均匀。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在这方面的所有帮助!  你太棒了!