This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-MIL:此器件 LM139J/883与 JM38510/11201BCA 和 LM139JB 之间的差异

Guru**** 2582815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052957/lm139-mil-difference-between-this-part-lm139j-883-vs-jm38510-11201bca-and-lm139jb

器件型号:LM139-MIL

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户 需要一些 LM139J/883、但它们不可用、并且他的订单已在几个月内被移除。
我们想知道该器件 LM139J/883 与 JM38510/11201BCA (和 LM139JB)之间的区别是什么

客户可以将此 JM 编号用作替代号码吗? 我们希望在这方面得到您的帮助。
非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    这是否与以下主题有关?

     LM139AQML:LM139J/883与 LM139JB

    JM38510/11201BCA 与 LM139JB (原生 TI)基本相同。 相同的裸片和封装 BOM。

    如另一个主题中所述、LM139J/883是美国国家半导体的设计和流程。

    我将在内部联系、以查看是否有可做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀...我在原始答复中粘贴了错误的线程链接-更正如下。

     LM139AQML:LM139J/883与 LM139JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复和确认。 我的问题与此无关、我在这方面有不同的客户。 我现在将此问题标记为已解决、并将告知您我们是否需要进一步的帮助。 再次感谢您。

    此致、
    Gerald