This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:输入偏置电流最小值和最大值与 VSENSE 间的关系图

Guru**** 2966210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052419/ina293-input-bias-current-min-and-max-plot-vs-vsense

器件型号:INA293

大家好、

我的客户想知道输入偏置电流 IB+和 IB-的波形图在最小值和最大值时是怎样的、因为它似乎只是从20uA 开始的典型值。 如果它处于最大值、则只需偏移+10uA、行就可以了? (我在表中看到最大值为 IB=30uA)。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    因此、最小值和最大值的图将使第一个点的起始点上下移动10µA Ω、为您提供最小值10µA 和30µA Ω。  斜坡是类似的。  如果 VS = 0、您应该得到相同的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    [引用 userid="244392" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052419/ina293-input-bias-current-min-and-max-plot-vs-vsense/3894638 #3894638"]因此最小值和最大值的图将具有向上和向下移动的起点[/引用]

    如果器件从30uA 开始、则该图几乎需要上面10uA 的电流、这是正确的吗?

    [引用 userid="244392" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052419/ina293-input-bias-current-min-and-max-plot-vs-vsense/3894638 #3894638"]对于 VS = 0,您应该得到相同的图。

    您是不是说该图只是与典型值的偏移。 Vs=0线时、它的最小值为10uA、最大值为30uA 以及更高?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    EC 表仅在 VSense = 0V 时可用。  我圈出的起始点可以向上或向下移动、此时 Vsense = 0V。  如果 VS=0V、我希望该图与图中所示的图非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier、我明白了。