This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:输入偏置电流随电气特性的变化而变化

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052426/ina293-input-bias-current-variation-as-electrical-characteristics

器件型号:INA293

大家好、

 输入偏置电流变化最小值、典型值和最大值是否意味着在制造时定义的单独特性? 否则、它是否意味着温度范围内的变化?

我认为前者是正确的、因为电气特性是在表中所示的 Ta=25C 条件下测试的、但是请帮助我确保。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    电气特性表中的 IB 限值仅在25°C 时得到保证。 虽然我们不保证在整个温度范围内达到最小值或最大值、但您可以在图6-14中看到整个温度范围内的典型行为。

    谢谢、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我了解电气特性上的 IB 显示了制造时定义的各个变化、可以使用图6-14检查运行期间的变化、具体取决于温度、是否正确?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto-San、

    是的、图6-14显示了整个温度范围内 IB 的典型值。 您可以看到  、当 Vs 为2.7V - 20V 且 VCM 为48V 或120V 时、Ib 在整个温度范围内保持相当平稳。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Louis、我明白了。