This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流感应放大器

Guru**** 2964350 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA237, INA186, INA2191, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052861/current-sense-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA190、 INA237、 INA186、 INA2191、 INA228

您好!

我需要感测交流系统的电流-电容器的充电/放电。

您是否有任何支持交流信号20Vpp 并可感应低至60uA RMS 电流的电流感应放大器

此致、

Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    我现正研究此事,稍后会作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    当需要在-10V 输入共模(VCM)下运行时、电流感应放大器(CSA)选项的数量会受到限制。 以下是可在-10V VCM 下运行的所有双向 CSA。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#p726min=-14;-15;-16;-22&p2192=Bi-directional&sort=p726min;desc

    遗憾的是、上述链路中大多数器件的 CSA 具有相对较低的输入阻抗(高输入偏置电流)、因此使用它们来测量60uA RMS 非常困难、因为 IB 将随 VCM 变化、并且已经达到数十 uA。 因此、除非您能够在使用前使用固件校准每个器件、否则我不推荐使用这些器件。

    如果您确实希望使用 CSA、那么我建议使用高阻抗选项(例如 INA190、INA186、INA2191、INA228、INA237、 等)、并另外找到一种方法来校正输入 VCM 或将负 VCM 钳位到0V。 我不确定您的系统中允许使用什么、但如果使用了这些产品、则其 VCM 不能低于-0.3V、否则它们将会损坏。  

    第二种选择是使用仪表放大器、但这需要大于+/-10V 的双电源、这可能是不可取的。 使用全差分放大器也是如此。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter