This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV272:TLV272的开环增益

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV272, TLV9152, TLV2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051438/tlv272-open-loop-gain-of-tlv272

器件型号:TLV272
主题中讨论的其他器件: TLV9152TLV2172

大家好、

 TLV272的开环增益是多少? 我在数据表中找不到它。 谢谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并不是真正用于新设计、显然没有 TINA 模型-我会远离此器件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、  

    我同意 Michael 更改 TLV9152的设计。  
    对于您的问题、开环增益是数据表的图12:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、Carolina、

    明白了。 除了  TLV9152、您认为是否还有其他更适合的运算放大器器器件型号?  通常、与 TLV272相比、更低的输入偏置电流更好、没有其他特定要求。

    非常感谢!

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    如果他们真的只关心输入偏置、我建议查看 TLV2172、它在其覆盖的电压范围内具有非常低的典型偏置值!  

    请告诉我这是否有帮助!  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    除了工作频率之外、还有其他因素会对开环增益降低产生负面影响吗?

    从 TLV272的图中可以看出、通过升级至 TLV9152和 TLV2172、改进可能不会太大。 我的客户使用它作为电压跟随器来驱动电缆屏蔽层。

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    客户/用户在选择替代器件之前需要验证的另一个因素是查看系统中放大器的稳定性! 验证负载以及替代运算放大器在这些条件下是否稳定至关重要!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    谢谢!

    如该图所示、 除了工作频率之外、还有其他因素会对开环增益降低产生负面影响吗?

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    除了您提到的减小开环增益的因素外、我没有看到任何其他会产生负面影响的因素。  

    此致、

    Robert Clifton