This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否具有适用于差分探头 AFE 应用的参考设计

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050746/does-ti-have-reference-design-for-differential-probe-afe-application

大家好、

TI 是否有适用于差分探头 AFE 应用的参考设计? Thx  

规格如下所示。

  1. 输入电阻/阻抗:1Mohm||<1pF
  2. 模拟带宽:1~2GHz
  3. 输入差分电压范围:~+/-5V
  4. 共模范围:+/-8V 或与上述相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我认为这可能是在错误的论坛中。 我将其移至放大器组。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我们目前没有针对差分探头的特定参考设计、但我可以建议一些可能起作用的器件。  

    您列出的规格面临的最大挑战是找到具有所需共模范围的器件、该范围还具有足够的速度和低输入电容。 通常、较高电压的晶体管具有较大的电容。  

    如果您可以使用具有较低电压输入的器件、则采用差分配置的两个 OPA859可能非常适合此应用。 虽然它们仅为5V 部件、但它们是1.8GHz 单位增益带宽和0.8pF 输入电容。  

    此致、  

    Jacob