This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:最大静态电流

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052467/ths3491-max-quiescent-current

器件型号:THS3491

您好!

让我向您询问有关"Max IQ"值的问题、如下所示。

数据表第7页中描述了该值为16.3mA (Vs=+/-7V 时)。

如果 Vs=+/-10V、我们可以估算多大的电流?

关于该值、我能理解16.3mA 意味着"8.15mA/+7V、8.15mA/-7V"而不是"16.3mA/+7V、16.3mA/-7V"吗?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、Takumi-San

    静态电流没有输入信号、假设无负载电流、则从一个电源流向另一个电源。 16.3mA 电流将从 V+流向 V-电源。  

    通常情况下、这些设计在整个温度范围内保持相对恒定的电源电流、并在电源上具有很高的视在阻抗。 您可以计算从+/-7V 的最大电源到+/-15V 的最大电源电流的阻抗、并在电源两端视在电阻的任何电源组内插规格(将其建模为与高 R 值并联的电流源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、您好!

      看起来是半线性关系、该器件在 Vs=+/-10V 时的典型静态电流大约为16.1mA 至16.2mA。 但 Michael 的方法可以为您的配置提供准确的结果。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、

    非常感谢你们的善意!

    我明白了。

    此致、

    Takumi