This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:最大静态电流

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052457/vca824-max-quiescent-current

器件型号:VCA824

您好!

让我确认"Max IQ"的值。

在数据表第6页上℃了38.5mA (Ta-40℃至85)的值。

该值意味着在完全+/-5Vcc 时、不会分离+Vcc/-Vcc、

也就是说、38.5mA/+5Vcc 和38.5mA/-5Vcc (=77mA/+/-5Vcc)、对吧?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    额定电流为38.5mA 的总 Iq。 这意味着+5Vcc 将提供+38.5mA 的电流、-5Vee 将提供-38.5mA 的电流。 38.5mA 的总静态电流在电源之间的闭环中流过放大器。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi