This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311-Q1和 F280049之间连接的设计建议。

Guru**** 2586175 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049-Q1, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052471/amc1311-q1-the-design-suggestion-for-connection-between-the-amc1311-q1-and-f280049

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049-Q1AMC1311

您好、专家、  

我的客户使用 AMC1311B-Q1来感测车载充电器中的 VBUS 电压。 原理图如下。 AMC1311的输出后跟将差分输出转换为单端的运算放大器。 单端输出进入缓冲器、然后进入 TMS320F280049-Q1。 客户希望将这两个运算放大器1组合在一起、以优化该区域。  

问题如下:

1.是否有必要在 C2000之前添加缓冲器?

2.如果客户仅使用一个运算放大器、则需要考虑设计注意事项?

 

谢谢!

引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好引脚、  

    驱动大电容的需求是什么? 即 C860、C762、C763?  
    此外、您能否澄清客户正在使用哪种 C2000?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州