This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:在降压拓扑中使用 INA280测试电感器电流在输出波形中出现失真

Guru**** 2507805 points
Other Parts Discussed in Thread: INA280, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050790/ina280-using-ina280-test-inductor-current-in-buck-topology-appears-distortion-in-output-waveform

器件型号:INA280
主题中讨论的其他器件: INA281

大家好、

我使用 INA280A1来测试降压电路下面的电感器电流。 我使用100mΩ Ω 分流电阻器来测试单电流(绿色电流)、其频率为20kHz、峰值为1400mA、谷值为500mA。 但 INA280的输出(蓝色波形)具有红圈失真。 您可以就此提供建议吗? 为什么 失真?  非常感谢!

B&R、

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    什么是信号的 VCM。  它是洋红色线迹吗?  如果是这样、您将达到 VCM 上的限值。  您应该尝试使用 INA281、它可以下降到-4V VCM。

    INA280上的 VCM 与电源间的关系图。  对于5V、限制约为2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

     否、品红色迹线是开关频率。 VCM 约为5V (蓝色一个)、因此它似乎不是由 VCM 引起的。  

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我认为这是一个 CMRR 响应。  您能否在 VCM 转换期间获得更高的分辨率?