This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:开环输出阻抗

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051390/tlv9352-open-loop-output-impedance

器件型号:TLV9352

您好!

我正在仿真 TLV9352、我发现开环输出阻抗与数据表上的阻抗明显不同。

例如、在1kHz 时、我看到800R 与650R

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO NATE、

    考虑所有运算放大器的所有 Zo 范围。 差异很小、也很悲观、这可能是模型制作者的目标。  

    幸运的是,提交人被列在模型中,所以我会问他。 周五晚、因此可能需要长达四天的更新时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate、

    该模型确实反映了设计数据。 这只是将差异转移到数据表中。 本周晚些时候、我可以测试一个样本、以查看哪一个结果可能更接近。 我将在星期三结束前获得示例数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate、

    示例数据(如下所示)接近仿真模型。 模型仿真正确。  

    记录1kHz 至10MHz 的数据、一次采样。

    我将报告数据表有所不同。