This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210-Q1:UQFN 封装 IN+/-连接

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050645/ina210-q1-uqfn-package-in---connection

器件型号:INA210-Q1

大家好、

只是想与 SC70封装进行比较、UQFN 封装为什么有两个 IN+和 IN-引脚?  

客户应直接连接2和引脚3、引脚4和引脚5、对吧? 在进行布局时、是否需要注意任何事项? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    客户应将重复的输入引脚连接在一起、如数据表第15页中所述:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    明白了、在进行布局时是否需要注意任何事项? 或只进行开尔文连接。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    最好与分流电阻器进行开尔文连接。 短接器件上的相同输入引脚。 请注意、UQFN 不适用于 Q1级。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    快来吧!! 感谢您的回复。

    此致、

    Mike