This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:Rload &lt 时的输出行为;Rsense

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640, INA293, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050838/lmp8640-output-behaviour-when-rload-rsense

器件型号:LMP8640
主题中讨论的其他器件: INA293INA281

使用论坛上的 Spice 模型、随着负载在 Rsense 周围和下面下降、输出会降低。

以下是 Rload=Rsense 处的仿真原理图和图:

似乎未达到组件限制。

我是否错过了该组件?

此致

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    您在哪里获得了 LMP8640型号?  您能和我分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    我在那里找到了它: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772374/lmp8640-pspice-model/2865354#2865354

    我不理解的是、共模电压的额定电压范围为-2至42V、但它在0V 附近似乎无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    我认为该模型的问题是以下电压下的 CMRR。  我还尝试了仿真、IB 与 VCM 未建模、可能会导致模型中未看到的额外误差。  当 VCM 低于2.1V 时、IB 要高得多、因此当 VCM 接近0V 时会出现一些问题。

    我建议您使用 INA293或 INA281。  它们在该 VCM 上没有相同的高 IB 问题。