This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:连接到 VIN1和 VIN2的电容器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051128/pga308-the-capacitor-connected-to-vin1-and-vin2

器件型号:PGA308
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

用户指南的第3.10节介绍了连接到 VIN1和 VIN2的电容器。

我对以下问题有疑问。

・电源电阻为10kΩ Ω 或更大、但电源电阻指的是什么?

・以下是对电容器电容的描述、但 C3的电容是否需要为1~2nF?

C1 =×、C3 = 10 μ F C1

例如、如果 c1=c2=1nF 且 c3 = 10×c1 = 10nF、是否会出现问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PGA308输入端选择输入滤波器的转角频率时具有灵活性。  通常、根据传感器应用特定的带宽要求和系统的噪声滤波要求来选择滤波器的转角频率。

    PGA308用户指南建议使用电容比为 C1=C2且 C3=10xC1的低通差分和共模滤波器。  将差分电容器与1倍的共模电容器之比用于差分电容器往往会提供良好的共模和差分噪声抑制结果;并且往往对滤波器上使用的电容器的容差变化/不匹配不太敏感。  因此、通常建议使用 C3电容器、使其比 C1、C2大十倍、以衰减由于仪表放大器应用中 C1和 C2的不匹配而导致差分的任何共模信号。 请参见下面的。

    要回答您的问题、 最好使用 C3=10nF;C1、C2=1nF。

    谢谢、此致、

    Luis

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    这是否意味着我可以自由设置电容器的电容、只要其设计如下?

    C1 =C2、C3 = 10×C1

    R1和 R2电阻器是否要根据噪声的影响进行设计、并与 C1和 C2组合形成低通滤波器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    该滤波器位于 PGA308仪表放大器输入端、因此在选择电容器值时具有灵活性。  通常、选择滤波器的转角频率以支持应用的带宽要求。

    使用10倍差分电容器和1倍共模电容器比率时、转角频率主要由差分电容器定义、其中10倍差分电容器主导共模电容器。  使用10x CDIFF 和1x CCM1电容器时、可使用近似公式确定转角频率:

    选择电阻器时具有灵活性。  设计人员通常使用 kΩ Ω~10s 范围内的电阻器。  在该范围内使用电阻器可为 PGA308输入提供一定程度的保护、以防止意外电路误接线、从而在故障情况下限制敏感输入的输入电流。 例如、使用一个 CDIF=100nF 的10x 差分电容器和2个 R1=R2=39.2kΩ Ω 电阻器的 CCM1、2=10nF 共模电容器将提供一个大约~19.22Hz (或使用上面的近似公式/计算值大约为~20Hz)的差分信号转角频率:

    TINA-TI SPICE 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../Input_5F00_filter.TSC

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我发现可以灵活选择电容器值、可以使用您提供的近似公式和 SPICE 模型来完成仿真。

    您在一些应用手册中提供的近似公式是否可用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请查看随附的《仪表放大器手册》、作者为 Neil P. Albaugh、他来自 Burr-Brown Days、几年前。  该手册讨论了与仪表放大器相关的几个主题、这些主题在当今非常有用。

    在部分、 "以错误的方式过滤 IA 输入的噪声— 更糟糕的情况"、 第48-53页讨论了电容器/电阻器不匹配对共模滤波器的影响、并讨论了使用10倍 CDIFF 和1倍 CCM1、2电容器比率时、具有10倍差分电容器的滤波器对这些电容器不匹配的敏感度要小得多。

    e2e.ti.com/.../Burr_2D00_Brown-The-Instrumentation-Amplifier-Handbook.pdf

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和提供的材料。

    我的问题得到了回答。

    感谢您的支持。