This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, BUF634A, OPA2810, OPA2677, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051214/ths3491-ths3491

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: BUF634AOPA2810OPA2677TINA-TI

您好!

我正在设计有源滤波 器、我需要一个15伏的运算放大器、并在理想情况下注入500mA 的高电流;我选择了 THS3491、但在仿真中它会从150mA 饱和。 您能不能建议我使用另一个或缓冲器;

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amina:

    您能否给我发送仿真电路来检查是否存在任何错误? 实际器件将能够提供数据表中指定的420mA 电流。 THS3491是一款电流反馈放大器、针对高输出电流(420mA)和高带宽(900MHz)进行了优化、但牺牲了精度。  它的工作方式与正常电压反馈放大器略有不同、因此请务必阅读数据表以了解相关说明。  

    对于500mA 的平坦电流、您可以并联放置两个开环缓冲器(BUF634A)、并在输出电流不足的情况下缓冲 OPA2810或任何高电压精密放大器的输出。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与许多器件相比、THS3491具有更高的输出和输入余量要求、请确保您没有电压削波。  

    嵌入式电流升压电路可以正常工作、但要注意升压放大器中的传播延迟导致的相位裕度损耗。 如果您有兴趣、我在最近的 AudioXpress 文章中展示了一种更好的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感兴趣。  如何查找您的 AudioXpress 文章?  它在 TI 网站上吗?  我有一个应用需要创建一个阻抗极低且频率为1MHz 的虚拟接地。  原始设计使用1GHz 电压输入运算放大器、之后具有两个 THS3491级的增益、以实现更大的电流驱动。  它非常令人震惊、对于所有这些 GBW 也不奇怪。  TI 是否有解决包含 THS3491的宽带复合放大器环路稳定性的应用手册或论坛主题?  我理解控制理论、但我想使用现有的专家知识、而不是"自行构建"解决方案。  我需要的一点是 THS3491在增益为+2时的闭环相位与频率间的关系。  规格表中的增益与频率曲线显示在800MHz 左右时滚降非常急剧、这通常意味着由于多个极点而导致大量相位滞后。  我是否需要 Spice IT 来获取该数据?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚安装了 TINA TI。  有教程吗?  我在内置的"Spice Macros "库中看不到 THS3491的模型 。  你可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上面看的 BUF634A 电路、回顾了那些 AX 文章系列的开头部分(作为一个警示信号)-您永远不想对环路内的放大器进行带宽限制、并且、 在 A 版本 TINA 模型中甚至不支持 BW 调整功能-我的尾在那个模型上有一点折衷、但随后更改为更好的解决方案。 我将在"Subscription" AX 站点上查找这些文章的起始月份。 当然、它们建立在"信号加速"系列中的许多有关 Planet Analog 的先前工作之上、尤其是这个、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

    此外、您对 THS3491 800MHz 增益和相位崩溃的评论-我怀疑您正在查看测量的闭环响应、您最终还将达到压摆限制(即使对于这款9000V/usec 器件) 这可能是您所描述的内容-但没有图#、则无法辨别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、您可以在器件的网页 https://www.ti.com/product/THS3491#design-tools-simulation 上下载 THS3491模型

    您可以在以下位置找到教程视频: https://training.ti.com/tina-ti-tutorial

    需要记住的是、这是一个电流反馈放大器、因此您必须使用最小反馈电阻器才能使其在自己的环路中保持稳定。 然后、您需要将其置于带宽较低的环路中。 如果您想共享原理图、我可以帮助您稳定环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、您可以使用 Gene、一些复合放大器结构处理方法来获得更高的输出电流。

    第一个解决方案介绍了如何使 BUF634A 电路稳定、第二个解决方案更具功能和灵活性。  

    如果您实际上只需要0V 输出(您说是虚拟接地)、最高输出快速 CFA 是双路 OPA2677 -它具有线性输出电流规格、但实际上、如果输出电压为中标度、则拉电流或灌电流大于1.5A、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助,谢谢。  让我们看看我是否可以粘贴该增益为2的频率响应曲线:  

     

    这是 高于700MHz 的砖墙截止频率。  因此、我怀疑即使在30MHz 时也存在很多相位滞后。  希望 Spice 模型将为我提供正确的相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我认为这是 SSBW、您确实遇到了700MHz 以上的很多闭环极点。 不确定这些在相关频带内对您而言会很重要、如果这是在环路内、则输出阻抗随频率变化而变化的真正重要的是全环路增益。  

    模型很好、我不确定它包含封装延迟、但可以从外部添加。  

    在您的完整应用程序中仍不清楚-文本中的 tidbits

    有源滤波器?

    2.虚拟接地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在复合运算放大器的反相输入端有一个良好的虚拟接地、因为我们要将电容器的下端保持在接近0伏。  因此  、我们需要在1MHz 时具有大量环路增益。  我们需要从电容器中吸收大约200mA 的电流。  这就是 THS3491的作用。  我怀疑我需要在第一级进行主极点补偿、以使环路稳定。  但我需要知道 THS 的相位才能找到主极点频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还将一个小电阻器与输入电容器串联、以消除反馈极点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够下载 TINA-TI 中的示例电路? 如果您能够共享原理图、将极大地提高我对设计挑战的理解、我可以使您成为一个稳定的仿真电路。 如果是机密信息、您可以将其发送到我 的 s-cashin@ti.com 地址。