This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:增加输出摆幅

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA857EVM-978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052159/opa857evm-978-increase-output-swing

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件:OPA857、

为了评估 OPA857  、我购买了 OPA857EVM-978电路板、但电路板的输出配置让我有点困惑。 首先、我的所有板都安装了 R15、而不是 R14。 因此 VOUTP 上没有输出、但 VOUTN 上有输出。 这不是什么大问题、但我花了一些时间才明白。

在将一些光照射到 PIN 光电二极管(Hamamatsu S5972)上之后、我想知道低输出电平。 我可以清楚地看到我的脉冲、但放大器在大约30mV 峰值(3.3V VCC)下饱和。 使用探针直接在 R6和 R7处测量时、发现电压摆幅 约为500mV。 R6和 R7的用途是什么? 它会增加放大器的输出负载、同时牺牲一些增益?

短接 R6、R7并移除 R8是否安全? 与输出引脚串联的两个25欧姆电阻应构成总共50个差分电阻。 1:1平衡-非平衡变压器将转换为50欧姆单端。 我是否错过了这里?

谢谢托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    如果需要、输出变压器可将 OPA857的伪差分输出转换为全差分输出。 安装 R15只需将其重新转换为以地为中心的单端信号。

    你是对的。 R6、R7和 R8为放大器提供一个1kΩ Ω 负载、以改进其特性。 它们还为其提供50Ω Ω 源电阻、以高频率驱动长电缆而不产生反射。 然后、您可以使用短迹线反向计算电路中的输出、而不会出现阻抗匹配衰减或负载。

    如果您将 EVM 本身用作独立系统、则可以移除 R8并设置 R6=R7 25Ω Ω。 放大器的负载较高、并且可能具有较轻负载时更差的规格。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的解释。 当连接到50欧姆单端时、为了保持 TIA 的输出阻抗较高而不丢失大量信号、我只看到两个选项:

    1. 使用更高阻抗比的平衡-非平衡变压器。 例如1:10
    2. 使用运算放大器作为差分放大器

    但是、无论如何、首先我会尝试将 R6和 R7降低至25欧姆、同时移除 R8并查看其工作原理。 我的应用实际上并不关心放大器的线性度、我需要更多地了解是否存在脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、您好、在这些条件下、放大器仍会看到低负载。 这并不是一个真正的问题。 该 EVM 旨在以最佳光照显示放大器。