This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4388:TINA-TI 仿真:原理图#39;不正确

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA4388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049637/opa4388-tina-ti-simulations-schematic-s-not-correct

器件型号:OPA4388
主题中讨论的其他器件:OPA388

您好 Marek、

关于相位裕度仿真、在原理图中、您将 OPA388的+输入端的电容器连接到接地端、而电容器在传感器处并联。

我想它会发生一些变化、不是吗?

感谢您的回复。。

Maurizio

PS:我已经从 OPA388网页下载了 PSPICE、并在 Cadence PSpice 中运行 PSPICE、但没有获得实际电路中的任何行为。 当然,我所做的模拟不准确…   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurizio、

    您是指下面显示的1uF C11吗?

    如果是、我将其包含在了一起、因为您在原始原理图中展示了它-请参阅下面的内容。

    但是、C11由 NTC 电路驱动、而不是放大器的反馈、因此不会对稳定性产生重大影响-请参阅下文。

      

    但它所做的是帮助滤除热电堆热噪声。  请参阅以下内容-使用和不使用 C11时的 Vout 总噪声。

    运行交流稳定性分析(包括第1个电感器和1TF 电容、使其看起来像开环)后、必须进行后处理; AOL=Vout/VbetainvBeta=1/Vbeta LoopGain=AOL*Vbeta =(Vout/Vbeta) Vbeta = Vout

    当然、在实际电路中、您不包括第1个和第1个 TF、要查看相位裕度、您必须使用增益相位分析器。   如果没有它、您只能通过查看瞬态小信号过冲来间接确定电路的稳定性-请参阅下面的。  通过使用小幅 方波干扰系统 、您可能会看到输出没有过冲、因此非常稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Marek、就是这样!

    但在我的原理图中、它在传感器上并联、而不是在+输入和 GND 之间

    在我的仿真中,这会改变响应曲线。。

    我必须从您的分析中学习一些东西、谢谢。  

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好将滤波电容器 C31 (或下面的 C1)接地、但驱动 NTC 电路中 TH 的 U11 (下面的 U6)输出是一个参考直流电压、 这实际上是交流接地、因此其交流和滤波性能几乎不会有任何差异-请参阅下面的内容。

    BTW、我看到您打开了另一个 E2E 主题、该主题从外观上处理输出漂移(因为您声称用 简单的电阻器替代它似乎有所帮助) 来自 NTC 电路 、而不是运算放大 器-也许您应该分享 NTC 电路实现的详细信息、以便我们了解我们是否能够识别出可能导致问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    在使用 PSpice 进行仿真时、结果与您的结果不同、因为我查找了 Vout/Vin。 如果我将输入电压移至-输入、并且我使用与您相同的布置、那么我具有相同的布置。

      

    但是、在传感器输出端输入电压时、我有以下2种行为:

     C1与传感器并联

     C1至 GND。 它看起来非常不同,因为我问了这个问题.....

    BTW、在真实电路中、使用 或不使用该滤波电容器(sch 中的 C1)时的失调电压会从-11mV 变为~0mV (不使用 RTO)。 现在我想我的运算放大器可能会损坏... 但损坏时、除了偏移之外、它工作正常吗? 奇怪,绝对奇怪…

    关于您的最后一条评论、NTC 有自己的电路与热电堆分离、我不使用"经典"电阻器+ NTC、而是使用恒流发生器来更好地使用 ADC 的满量程并获得更好的分辨率: 假设在-20至60°C 的整个范围内、绝对精度优于0.1°C  因此、NTC 值与热电堆输出没有关系。

    我愿意接受任何建议、这会让我很难接受、因为我无法发布用于预量产测试的电路。 现在、它看起来像是一个猎巫...

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurizio、

    相位裕度必须在 1/beta (噪声增益)与 AOL 曲线相交的频率处测量。  但是、您似乎没有显示 如下所示的该后处理、因此您会得到不同的结果、这并不奇怪。

    此外、我假设您仅将 NTC 驱动器用于冷端补偿、但您需要依赖它来测量实际温度。 因此、我不确定如何理解您最后的评论:"  NTC 值与热电堆输出无关"。  请展示 NTC 和热电堆电路和/或恒定电流发生 器的实际实现、以便我们了解它们应该如何工作-图片值一千字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、我通常测量直流/直流 SMPS 中的相位裕度  

    关于 NTC:NTC 连接到 OPA4388的另一个部分、其输出 直接进入其中一个 ADC 输入:这是稍后计算传感器体温度的 SW。 NTC 和热电堆之间没有直接的相互作用....  

    热电堆输出连接在 V_BIAS (CM 电压)和 OPA4388另一部分的+输入之间;其输出直接连接到 ADC 的另一个输入。

    SW 读取3个通道:V_NTC、V_bias 和 V_obj、然后从 V_NTC 计算传感器体温度、并使用传感器电压(V_obj-V_bias)使用查找表来估算温度。

    我知道许多电路、包括器件放大器部分中建议的电路、 使用 NTC 更改 CM 电压、以"补偿""""冷端温度"、但此模拟方法仅适用于小范围的测量温度、如果 SW 不添加一些校正、则不是很精确。 或者、这是我所理解的。 从一开始、我就一直使用不同的方法、以最简单、最便宜的方法来执行校准:我只使用2点校准、一个用于 NTC 和偏移、另一个用于 OBJ 温度。

    查看原理图:

    感谢您的任何反馈、任何

    Maurizio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 Raymond 已经以单独的方式帮助您完成这部分申请、因此我将关闭此帖子。