This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:TI 库存搜索中未显示器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA847, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051216/opa847-device-not-coming-up-on-ti-inventory-search

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件: OPA855

为什么我使用库存搜索无法显示 OPA847、我使用了>50MHz 的高速运算放大器、取消了所有条件搜索条件。 我在进行搜索时无法找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 OPA847是一个有源组件、作为宽带放大器非常常用。 我想在互阻抗配置中使用它。 如果 OPA847已被支持、请选择该器件的型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的关注并提请我们注意。 我们刚刚在星期三举行了一次会议、讨论这是如何下载的前5大数据表之一! 我确认它未出现在我们的产品列表中、我将向我的营销联系人发送电子邮件。

    当然、您仍可以直接在 TI.com 上搜索器件。 这是器件页面 https://www.ti.com/product/OPA847的链接  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、很高兴听到我写过数据表、然后仍在寻找一些用途。 作为一名产品发展蓝图的家伙、某种程度上成为了 Decomp VFA 产品器件冠军、这无疑也是其中的一个冠军-我认为、最新的5V 版本是 OPA855

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在检查一下。