This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004/OPA4313/TLV4313相位反转问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, TLV4313, OPA4348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051984/tlv9004-opa4313-tlv4313-phase-reversal-question

主题中讨论的其他器件:TLV9004TLV4313OPA4348

尊敬的同事、您好!

我希望你们做得好!

我是就客户的问题写的()。
我们推荐了三种更便宜的类型(TLV9004、OPA 4313和 TLV4313)作为客户使用的运算放大器 OPA4348AIPWR 的替代产品。
尽管所有三个数据表中都提到了"过驱条件下的无相位反转"、但这一点并未明确说明、但我们可以理解、这只是"共模"区域内的情况、例如 TLV4313。
对于 OPA4348、图片和文本中清晰地显示了该函数:

问题:
如果输入电流受到串联电阻器的限制(低于10mA 的最大值)、您能否确认 TLV9004、OPA 4313或 TLV4313不会出现相位反转?

提前感谢您的参与、

Candas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candas、

    一个输入需要在共模范围内。 如果电流受到限制、另一个输入可能会超过电源轨。 根据哪个输入更正[IN-、IN+]、输出将是正确的[VOL、VOH]。 10mA 是绝对最大值;应确保电流较小。