This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 快速开关增益放大器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, VCA2612, VCA5807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050346/fast-switching-gain-amplifier

主题中讨论的其他器件:LMH6518、 VCA2612、 VCA5807

大家好、

如果我们的器件满足客户的要求、则需要您的帮助:

1.是否有可编程放大器或前置放大器可以在增益设置之间快速切换? 我希望发送和接收都具有不同的增益、并且在精度达到微秒级时也会根据时序而具有不同的增益。
2.是否有一个 AFE 能够将我的上述请求整合到多个一体式解决方案中?
3.能否创建能够进行上述快速开关可变放大的整个脉冲发生器/接收器设置?

如果您需要有关我们要求的更多信息、请告诉我。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar 早晨  

    电信 I/Q 接收器通道有很多双通道 DVGA。 如果我在 VGA (通常意味着电压增益控制)和 PGA (意味着数字增益控制)中向下钻取多个单通道器件、您的快速开关请求意味着使用 DVGA 或 DAC 驱动电压控制 VGA。  

    LMH6518用于示波器、可以查看该示波器、  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html#p3229=PGA;VGA&p480=1;1

     我使用过的一些较旧的 VCA 器件、其中的输入电压与输出电压之间存在差异。 大多数较新的器件都是差动到差动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    如果应用用于超声波、您是否会推荐 LMH6518以外的其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔,这是一条深埋布的应用路径,从 VCA2612开始,然后从那里继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

     此外、请查看 VCA5807。

    谢谢、

    Sima