This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:由于 VDD1的开/关而导致的增益变化

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051422/amc1301-change-in-gain-due-to-on-off-of-vdd1

器件型号:AMC1301

大家好、

我对 AMC1301的增益有疑问。 
我正在测试 AMC1301、数据表中未提及一些不明确的点。

我们分别测试了这些器件、并测量了输入电压和输出电压之间关系的增益。
当 VDD1打开和关闭时、增益发生变化。
VDD1的电压值没有变化。
增益变化量约为40-50ppm。
增益取两个值、当 VDD1打开和关闭时、增益以随机方式离散方式发生。
你有什么知识吗? 
如何使增益具有相同的值、即使 vdd1反复打开和关闭?


此致、
石桥石原子

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishibashi-San、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我很想知道您使用的是什么设备、您可以看到 AMC1301的增益差值为40-50ppm。  您能否告诉我们您测试了多少个器件? 您看到的增量是零件间的、还是 样本集的平均值?  室温下的典型增益误差为+/- 0.05%、因此您看到的增量似乎完全符合 AMC1301数据表中所述的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom

     

    感谢您的回复邮件。

    我将回答您的问题。

    我很想知道您使用的是什么设备、您可以看到 AMC1301的增益差值为40-50ppm。  

           34401A/ Keysight

    您能否告诉我们您测试了多少个器件?

                 20-30件

    您看到的增量是零件间的、还是 样本集的平均值?  

                 据我所知、这种现象在所有器件中都发生。

    室温下的典型增益误差为+/- 0.05%、

    因此、您看到的增量似乎完全符合 AMC1301数据表中注明的规格。

            增益误差变化范围确实在+/- 0.05%以内、

                 但其他制造商的 IsoAMP 不会出现这种现象。

                 如果可能、我想使用贵公司的器件。

                 我确认的现象是你知道的运动吗?

                 它是否在预期范围内?

     

    此致

    石桥石原子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,石桥-圣!

    感谢您提供的更多详细信息!  还有一个问题要问-在这些测试期间、您对 AMC1301施加了什么输入电压?  为了避免 AMC1301在上电期间的增益差异、您可以采取不同的措施。因此、我建议您改用 AMC1300B、它是一款比 AMC1301更新的器件、具有相同的输入范围、但整体性能更好。   在下电上电后、您不应看到此器件的增益差异。