This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6672:LMH6672

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657-DIE, OPA857-DIE, OPA2607, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051841/lmh6672-lmh6672

器件型号:LMH6672
主题中讨论的其他器件:OPA656-DIEOPA857-DIEOPA657-DIETHS3001-DIEOPA2835-DIEOPA846-DIEOPA2607PSPICE-FOR-TITINA-TI

您好!

是否有一个运算放大器在采用3.3V+-5%电源且尺寸较小的情况下、拉电流/灌电流不能超过40mA、最好是采用 WLCSP 封装的2或4个电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minglai、大家好、我们有六个裸片式放大器:OPA857-DIE、OPA656-DIE、OPA657-DIE、OPA846-DIE、THS3001-DIE 和 OPA2835-DIE。

    OPA2835-DIE 是一款双路放大器、Iout=40mA 最大值、并且支持 Vs=3.3V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    抱歉、我无法使用裸片。

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用球栅阵列封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 BGA 正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是终端应用? 具体而言、为什么需要芯片封装以及您所要使用的带宽是多少? 是否确定正常的 QFN 封装不足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这适用于光通信收发器。 空间非常有限、需要一些器件。 因此、我想使用尽可能小的封装。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们采用的最小双放大器封装是 OPA2607、它作为 X2QFN 提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的典型输出短路电流为60mA、但我不知道最小灌电流和拉电流。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minglai、最小输出电流当然是0mA。 60mA 是导致输出电压降至零的最大值。 最大/最小输出电压与输出拉电流/灌电流间的关系如图7-31所示。 我会避免使用非常大的输出电流、因为该器件非常小、并且会在适度的负载电流下快速升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    不过、有一个问题是、这是拼写错误还是我错过了什么、该测试的条件为 RL=10K、对于该负载、电流如何才能如图表中所示?

    顺便说一下、我是否可以使用仿真器来检查使用 TI 线性器件的电路?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此测试的条件是变量 RL。 是的、您可以下载 TINA-TI 或 PSPICE-FOR-TI 来仿真此行为。 我创建了 OPAX607的模型。