This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:如何使用 OPA855设计 TIA?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA859, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051110/opa855-how-to-design-a-tia-with-opa855

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: OPA859TINA-TI

大家好、我将使用 OPA855设计 TIA。

但是、没有输出。

请举手。

原理图如下所示。 只需测量输出(红色箭头)即可获得几乎恒定的1V 电压。

我已经测量了下面的信号(红色箭头)并得到50MHz 波形、其 Vpp 几乎为5mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 APD 的参数如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我看不到您的原理图有什么问题。 即使没有输入、您仍应该在输出端看到大约2.5ishV DC。 但是、这是对分流电阻器和光电二极管的良好测试。 为放大器提供的电流应约为18mA。 最后一列中的光电二极管内部电容(0.280pF?)

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以在输出端获得2.5VDC。 但是、输出端没有波形。

    提供给放大器的电流正常。

    光电二极管内部电容为0.28pF 或280fF。

    为什么输出端没有波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是更改 APD 的位置。

    APD 的波形(上面列出的第二个红色箭头)如下所示。

    TIA (上面列出的第一个红色箭头)的波形如下所示。

    高频部分似乎被滤波。

    有没有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您提供更多示波器截图。 这是一个非常小的输入电容、您能否移除反馈电容器。 在这种情况下、电路板的寄生电容应足以使放大器保持稳定。

     对于此类应用、我不推荐使用 OPA855。 50MHz 信号、30kOhm 增益和极小的输入电容、您只需要具有大约40-100MHz 增益带宽的放大器。 此外、建议使用 FET 输入、该输入将提供极低的偏置电流并避免放大器输出端出现较大偏移。 在这种情况下、当输入电流约为5U 时、输出应约为150mVpp。 如果在放大器的同相输入端未正确匹配、来自 OPA855的12U 输入偏置电流将提供约350mVpp。  

     我们建议使用 OPA859。 OPA859是 OPA855的 P2P (相同的封装和引脚布局)替代产品。 下面随附了 OPA859原理图的 TINA-TI 仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA859_5F00_TIA.tsc

    谢谢、

    Sima