Other Parts Discussed in Thread: OPA320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA320 我的客户想知道该 AMP 的输入阻抗、您能分享吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Lidong,
正如 Michael 指出的那样、OPA320中的输入偏置电流极低、室温下为0.9pA (最大值)。 输入阻抗主要由输入电容决定、输入电容由输入电容中的1/(2 *π* f*9pf)部分工作频率决定、输入电容约为9pf、非常低。
即使考虑到静态输入阻抗(例如输入电压为2.5V),OPA320的输入阻抗也至少要比2.5/0.9pA 2.8TΩ Ω 高十倍。 0.2pA (典型值)的超低输入偏置电流是由输入端 ESD 保护单元的泄漏电流引起的。 当然、ESD 泄漏电流往往随着工作温度的升高而增加。 因此、OPA320是一款非常好的高阻抗传感器接口器件、如8.1.3中所述、请参阅下图。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond