This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:新的 CSA 器件建议

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA181, INA180, INA301, INA290, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051257/ina253-new-csa-parts-recommendations

器件型号:INA253
主题中讨论的其他器件: INA181INA180INA301INA290INA280

您好专家、

我将其发布在 INA253下、因为我找不到其他合适的新器件。

我的基本要求在功能上可以描述如下、TI 是否具有此类 INAxxx 器件型号?

高带宽、通常超过250kHz 的电流感应能力

具有电流源输出、电流 检测能力高达50A~100A 的 IMON 功能。 (易于与电流源并联)

输入电压范围典型值为12Vin、没有严格的最大值

4.内部或外部分流电阻器均正常、封装随机发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用具有外部分流 INA 的模拟输出。 模拟输出将输入上的电流与 输出上的电压相关联、使用该输出可以监控电流。 借助外部分流器、您可以在器件和电流范围方面更加灵活。

    和典型值为12V 的输入电压。

    为了满足您的需求、 我建议 INA180 (单向)或 INA181 (双向)的增益选项应为20。 也就是 INA180A1或 INA181A1。 这些器件的带宽为350kHz、最大共模电压为26V。 它们提供模拟输出、以便您能够监控电流。 它将需要一个外部分流器、可根据您的50-100A 电流感应能力进行计算。 如果您希望使用相同功能进行更精确的电流测量、我建议使用 INA185A1。

    INA301超出了您的要求、具有更大的带宽和更大的共模范围。 带宽高达550kHz、共模最大值为36V 它还具有警报功能、可根据电流编程为跳闸。 可以监控模拟输出的电流和/或警报引脚在特定的电流跳闸条件下进行监控。

    INA280和 INA290远远超出了您的要求、但它们是超精密电流感应放大器。  

    如果您有任何问题、请回复

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提出如此清晰和详细的建议。

    如果我使用 INA180A1且 Vs=3.3V、当输入电流为100A 且流经分流电阻器=1m Ω 时、最大输入电压为100m、最大输出为2V、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是和否、理论上是是的、它将是2V、但由于 INA180具有测量误差、这种情况不会发生。 测量高电流时、导致误差的最大因素是增益误差。 如果您获取1%的最大增益误差、则输出电压最坏为1.98V 或2.02V。 请注意、还有其他错误、但在这种情况下会产生较小的影响。

    还需要考虑其他因素。 我看到的最大问题是您选择的电阻器的功率容差与您尝试测量的电流。  

    P = I^2 * Rshunt = 100^2 * 1m Ω= 10W。请务必选择能够承受此条件的电阻器。  

    如果您有任何问题、请回复

    此致、

    Castrense