This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:电源电压低于3.3V 时的性能

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317, INA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049932/ina317-performance-with-power-supply-below-3-3v

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件: INA333

大家好、

我在数据表"电源相关建议"中找到了以下声明。 使用低于3.3V (例如2.2V)的电源将会降低以下哪种规格?

我看到输入共模范围和输出电压取决于电源电压、但我想知道其他任何东西。

"INA317的最小电源电压为1.8V、最大电源电压为5.5V。为了实现最佳性能、建议使用3.3V 至5V 电压。"

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuto-San、

    使用低于3.3V (例如2.2V)的电源将会降低以下哪种规格?

    INA317和 INA333具有相同的芯片封装;唯一的区别在于其 Vos 规格。

    如果应用在单电源轨中使用2.2Vdc、 则左图中显示了 VCM 和 Vout 的相关性、其中 Vref = 0V。  

    如果 Vref 配置为2.2Vdc 的中间轨、则右侧图形中显示了 VCM 和 Vout 的相关性、请参阅下图。 请注意、Vcm 和 Vout 的范围介于两种配置之间、图中突出显示的封闭区域在 INA317的线性区域中工作。   

    关于上述计算器、您可以通过以下链接下载。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    INA317中的 Vref 引脚需要是低阻抗节点、并且需要 能够拉取或灌入电流。 下面是建议的参考设计。 您可以使用电阻分压器生成 Vref 电压、例如1.1Vdc。 如果需要高精度、您可以使用建议的电流源或类似电路来生成 Vref 电压。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回答。 我了解到、如果输入共模电压较高且 Vs 较低、Vout 将饱和、这是正确的吗?

    此外、我看到下面列出的特性受 Vs 影响。如果还有其他特性、请告知我。

    • 图5. 失调电压与共模电压间的关系
    • 图18. 共模抑制比与温度间的关系
    • 图21、图23。 典型共模范围与输出电压间的关系
    • 图26. 输入偏置与温度间的关系
    • 图27. 输入偏置电流与共模电压间的关系
    • 图28. 输入失调电流与温度间的关系
    • 图29. 输出电压摆幅与输出电流间的关系
    • 图30. 静态电流与温度间的关系
    • 图31. 静态电流与共模电压间的关系

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    如果输入共模电压较高且 Vs 为低、这是正确的吗?

    输入共模电压和 Vout 信号必须在边界内才能在给定条件下获得每个仪表放大器的线性响应、请参阅下图。 模拟工程师计算器与图20、21、22和23所示的波形图相同、但下图 显示了具有2.2Vdc 单电源电压且具有和不具有 Vref 电压的特定 VCM 和 Vout 关系。  

    如果您能够为我们提供输入参数、我可以为您进行仿真。  

    最棒的

    Raymond