This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:[TL331-Q1]有关产品运行的问题

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1, TL331B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051612/tl331-q1-tl331-q1-inquiries-about-product-operation

器件型号:TL331-Q1
主题中讨论的其他器件: TL331B-Q1

大家好、TI 支持团队

客户已就以下部件的操作提出了咨询。

部件:TL331-Q1

根据输入请求输出逻辑的数据

2.输入方波时,能否检测到两个输入端子的延迟?

3.是否可以在直流输入期间检测间歇性峰值?

此产品是否有任何特殊应用?

它通常用于哪种类型的应用?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是比较器。 如第7.3节所述、当正输入的电压高于负输入时、输出为高电平。

    两个输入的响应时间(传播延迟)应相同。 但它取决于输入端的电压差;请参阅6.10节和图6-28…6-33 (适用于 TL331B-Q1、但类似)。

    只有当峰值足够大时才会产生影响、这样电压就会移过另一个输入端的峰值。 没有可保证的峰值持续时间将被滤除;如果您确实想这样做、请在输入前放置一个 RC 滤波器。

    对于某些比较器应用、请参阅 www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/applications.htmltraining.ti.com/node/1138810en.wikipedia.org/wiki/Comparator_applications

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您为 MJ 提供该信息。

    MJ、

    我将此主题标记为已关闭、但如果您有其他问题、请回复此帖子。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。