This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281由于保护 R 而产生的输入噪声- PGA281输出驱动能力

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, ADS9110, THS4551, OPA625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051319/pga281-pga281-input-noise-due-to-protection-r---pga281-output-driving-capability

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: ADS9110THS4551OPA625

大家好、团队、

  • PGA281的两个输入上的15k 电阻器是否会影响噪声性能?

通常、斩波输入与高阻抗源的接口不好、但在两个输入端都具有15K、这是否有助于消除影响?

  • PGA281是否 能够使用6MHz 带宽直接驱动18位2MS/s ADC? (例如 ADS9110)?
  • 输入端的反冲滤波器是否足以使 PGA281能够驱动 ADC?
  • 还是必须在 PGA281和 ADC 之间使用缓冲器? (例如 THS4551、OPA625)

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    是的、在任何仪表放大器中、输入电阻器都将与仪表放大器的电流噪声密度相互作用、并增加一定程度的噪声以及15kΩ Ω 电阻器产生的热噪声。  如果应用需要添加15kΩ Ω 保护电阻器、建议使用匹配的输入电阻器(0.1%)并添加10个差分电容器和1个共模电容器、以限制电阻器的噪声贡献并滤除外部噪声。

    正确的是、需要对电阻器进行匹配、以帮助抑制外部和固有噪声源、并帮助抑制任何较小的斩波噪声残留。  添加滤波器电容有助于滤除高频噪声、同时还可降低电阻器产生的噪声。  该仪表放大器的 PGA281小信号带宽响应在10-15kHz 左右保持平坦、具体取决于增益、并在20kHz 以上的频率下开始滚减。 PGA281数据表的图16第9页显示了这个频率响应。

    PGA281 TINA 模型可用于对放大器的热噪声和电流噪声密度的影响进行建模。  例如、在 G=32V/V 时、添加带宽为~53kHz 的15kΩ+100pF+10 μ V 滤波器会将输入参考噪声从5.2uVRMS @ 50kHz (无滤波器)增加到6.7uVRMS 15kΩ@50kHz (具有15k+100pF+15k 输入滤波器)。  下面是 TINA 噪声仿真结果和 TINA 文件、供您参考。  (编辑11-5-21、更正了图)

    带滤波器的 PGA281 TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../2134.With_5F00_filter.TSC

    PGA281驱动 SAR ADC 的能力有限;支持的采样率将低于2MSPS (可能低于100kSPS)。  能够在采集时间内为 ADC 采样保持和稳定充电、这不仅是驱动器放大器增益带宽积的函数、也是器件的开环输出阻抗特性的函数。  PGA281的开环输出阻抗未显示在 PGA281数据表中、但我们在过去几年中已经为其他客户详细介绍了这一点。  网络上的 TINA 模型不会对输出阻抗进行建模、但是、我们有一个输出阻抗块模型块附加模块和输出阻抗、用于估算 TINA SPICE 中的 ADC 驱动能力。 如果您对 PGA281 SAR ADS9110驱动能力感兴趣、我可以在仿真中查看此详细信息、但支持的采样率将低于2MSPS、可能低于100kSPS。  如果您希望进行此仿真、请告诉我。

    THS4551和 OPA625是用于以2MSPS 速率驱动 ADS9110的出色放大器、可用于缓冲 PGA281。  我将详细了解如何仿真 PGA281+THS4551 (或2xOPA625)+ADS9110仿真、并希望在今天或星期一的早些时候更新此帖子。

    ADS9110所需的采样率为2MSPS。 输入信号的频率响应或此应用所需的信号带宽是多少? 我可以在滤波器配置中查看在大约~50kHz 的频率下对 THS4551或2个 OPA625进行滤波。  

    谢谢、此致、

    Luis Chioye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    下面是 THS4551的一个示例、它可以直接连接到 PGA281差分输出、以2MSPS 的速率驱动 ADS9110。 该电路配置为二阶低通滤波器(巴特沃斯型)、转角频率为50kHz。  我们可以根据客户要求调整滤波器。

    下面是 THS4551滤波器以2MSPS 的速率驱动 ADS9110、在18B 分辨率的1/2LSB 范围内趋稳(稳定误差在~3uV 误差范围内)的 TINA 仿真结果。   


    TINA 仿真结果:

    TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../4087.THS4551_5F00_ADS9110_5F00_transient_5F00_filter3_5F00_Nov_5F00_7_5F00_2021.TSC

    我们可以根据客户要求调整电路。  另一个选项是缓冲 PGA281的 OPA625。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您分享的详细信息。

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢日落

    我将通过电子邮件跟进您的查询。

    谢谢、此致、

    Luis