This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082CPSR、TL082ACPSR 和 TL072ACPSR 之间的差异

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082A, TL072, TL072H, TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051648/tl082-difference-among-tl082cpsr-tl082acpsr-and-tl072acpsr

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:TL072TL072H

你(们)好

我们的客户考虑使用 TL082ACPSR 或 TL072ACPSR 作为 TL082CPSR 的替代产品。  

您能就以下问题给我们提供意见吗?

 

  1. 我认为 TL082CPSR 和 TL082ACPSR 之间的差异很低、对吧? 如果有任何其他差异、请告知我们。

       输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流  

  1. TL082CPSR 和 TL072ACPSR 有何区别?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、TL082和 TL082A 之间的唯一差异是第6.12节中的电气特性。

    TL072曾经是 TL082的低噪声版本。 但如今、它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuho、

    "cust C"和"ac"是不同的器件。 然而、在大多数应用中 、只有输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流才是差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimada-San、  

    另请考虑更新版本的 TL072H 和 TL082H。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州