This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 冗余缓冲器电路

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051233/redundant-buffer-circuit

大家好、  

我的客户需要一个解决方案来冗余提供 DAC 生成的偏置电压。 由 DAC 生成的电压应由运算放大器缓冲、然后信号应组合在一起以提供冗余。 一次只为两个缓冲器中的一个提供电源。 您能在组件选择(用于缓冲器的运算放大器)和电路设计方面帮助我吗?

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您能在组件选择(用于缓冲器的运算放大器) 和电路设计方面帮助我吗?

    您能否向我们提供作为缓冲器配置的运算放大器的设计要求? 运算放大器要求为:

    设计中可用的电源轨(单电源轨或双电源轨)。

    2. DAC 信号的振幅、波形和最大工作频率或 DAC 信号的带宽。  

    3.运算放大器缓冲器的电压偏移要求和/或噪声要求

    4.所需的偏置电压电平、运算放大器驱动电流(负载要求)

    5.成本/价格范围和/或可用性信息(即时需要?)

    您还提到"一次只为两个缓冲器中的一个供电。"。 每个设计中的两个缓冲器是否相同? -->这意味着您需要两个用于应用的单封装运算放大器。  

    获得上述要求信息后、我可能能够为应用推荐几个选项。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是与这个问题相同的问题? 如果是、请按照这个方向进行操作、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037940/lmh6628qml-sp-redundant-buffer/3837692?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opa837#3837692

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 然后它被解决。